This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:断电模式和反向供电中的隔离

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/781563/ts5a23159-isolation-in-power-down-mode-and-back-powering

器件型号:TS5A23159

我正在查看 TS5A23159,它具有“断电模式下的隔离,Vcc = 0”。

ABS 最大额定值状态输入为 Vcc+0.5V 最大值、这似乎与隔离功能相矛盾。 当处于隔离模式时、我应该能够施加高达3.3V 的正常信号电压、这是可以的。 ABS 最大额定值是否仅在 Vcc 不等于零时适用?

请确认。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cassidy、

       TI 支持在建议的工作条件和电气规格下的性能。  您可以看到、在泄漏规格中、当 Vcc = 0V 时、此器件支持隔离。  绝对最大 值条件适用于 Vcc 不等于0V 的情况。   

    谢谢、

    Adam