This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6121:TMUX6121正负电源电压可能不对称?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/780778/tmux6121-tmux6121-positive-and-negative-power-supply-voltage-can-be-asymmetric

器件型号:TMUX6121

都很好

我们的客户使用 TMUX6121 作为其 LCD 测试产品, TMUX6121 可以  提供正负电源,客户希望 VDD =20V  VSS=-10V ,这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keiven:

    对于 TMU6121、双电源的常见工作条件是 VSS 范围处于-16.5~-5V 范围内、Vdd 处于5~16.5V 范围内。

    因此、在双电源情况下、Vdd=20V 将超过建议的工作条件。 有关 TMUX6121数据表建议的工作条件、请参阅以下内容。

    您客户的应用场景是什么?

    谢谢、

    海伦