This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 符合 RS485标准的端接选择器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366, SN74LVC2G66-Q1, TMUX6121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/780464/rs485-compliant-termination-selector

主题中讨论的其他器件:TS5A21366SN74LVC2G66-Q1TMUX6121

是否有任何符合 RS-485标准的终端选择器、该选择器由微控制器的数字输出之一控制

应用是 RS-485收发器、其中端接电阻器需要一个开关、并且应由软件选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    我们没有适用于 RS-485 的参考设计、但我们有适用于 CAN 的参考设计。 请告诉我它是否适合您、或者您有更多问题。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    有许多开关可由软件控制。  TI 开关通常由来自处理器或微控制器的 GPIO 控制、可使用 TI.com 开关选择工具找到。

    就像为任何信号标准查找开关一样、您需要知道信号标准数据通道数(通道数)、电压范围和数据速率/带宽。  只要信号电压和带宽处于建议的工作条件内、所有这些器件都将支持 RS485等任何信号。

    RS485

    通道数:具有2个数据通道 TX 和 RX (2通道)

    电压范围:RS485信号的范围为-7V 至12V (我们假设本器件建议示例使用0-5V 信号)

    带宽:RS485可支持高达10Mbps 的速率(我们建议使用频率大于15MHz 的器件以提供一定的裕度来支持此数据速率)

    TI.com 开关搜索工具 可针对上述参数进行滤波、显示 TMUX6121器  件非常匹配、可支持-7V 至12V 的整个电压范围、或者导通状态电阻过高、无法满足您的需求。  接下来、SN74LVC2G66-Q1 或 TS5A21366器 件具有较低的导通状态电阻、但仅支持0-5V 信号。  这些选项将取决于您操作系统的方式。  

      您的 RS485应用的电压范围是多少?  您是否有想要实现的目标图?

    谢谢、

    Adam