This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:是否支持 Sub-LVDS 信号?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/779713/ts5mp646-does-it-support-sub-lvds-signal

器件型号:TS5MP646

尊敬的所有人

它是否支持 Sub-LVDS 信号? 或者是否有任何其他器件可以支持 Sub-LVDS 信号进行切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    只要电压和带宽处于器件的建议运行条件内、TS5MP646等任何信号开关都可以通过它传递任何信号标准。

    您的 Sub-LVDS 信号的电压和带宽是多少?  

    我相信低于 LVDS 的电压通常为0.9V、这在 TS5MP646器件的建议运行条件内。

    TS5MP646具有2.5Gbps 的眼图、因此可 涵盖 MIPI C-PHY 和 D-PHY 等高速低压差分信号(LVDS)信号。

    谢谢、  

    Adam