This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX154E:用于音频信号以实现静音电路

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, TMUX154E, TS5A22362, TS5A22364, TS5A22364-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/779622/tmux154e-usage-with-audio-signals-for-mute-circuit

器件型号:TMUX154E
主题中讨论的其他器件:PCM5102ATS5A22362TS5A22364TS5A22364-Q1

您好!

我计划将其与 TI PCM5102A DAC 配合使用、作为模拟静音电路的一部分 、其中 TMUX154E 会在不使用 DAC 时将 L/R 通道切换至 AGND。 我是否可以预期该器件会出现任何类型的模拟信号衰减?

谢谢、

Ted

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theodore、

    PCM5102A 具有集成的模拟静音功能。  您是否会描述您的系统要求、即除了集成的静音功能外、还需要外部静音电路?  

    如果您确实需要支持模拟音频信号、它们通常是以0V 为中心的交流信号、具有 正负电压。 TMUX154E 建议的工作条件为0至3.6V。 不建议 在负电压下使用该器件。  

    TI 拥有支持负电压的器件、例如 TS5A22362。  

    谢谢、

    Adam

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adam、

    在实际测试中、PCM5102A 上的模拟静音电路不会将 L/R 通道短接至 AGND。 遗憾的是、如果没有此功能、当 DAC 断电时、我会听到来自车辆中其他系统(这是车内应用)的噪声。

    TS5A22364似乎完全满足了我的需求。

    感谢您的帮助!
    Ted
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Theodore、

    有道理。 感谢您与 e2e 社区分享。

    如果您需要、还可以使用汽车级版本 TS5A22364-Q1。

    谢谢、
    Adam