This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:具有较低导通/关断电容的 P2P

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, SN74CB3Q3257, TS3A5018, SN74CB3T3257, SN74CBT3257C, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/779258/ts3a44159-p2p-with-lower-on-off-capacitance

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257TS3A5018SN74CB3T3257SN74CBT3257CTMUX1574

尊敬的 E2E:

我们 是否具有与 TS3A44159引脚相同 的引脚、但具有较低 的 C_NC/NO (开/关)?

 

BR、

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    回答您问题的方法是使用 TI.com 开关搜索工具。   为了使交换机 成为 P2P、它需要具有相同的配置和通道数。  

    下面的搜索工具在配置2:1和4通道上进行过滤。  接下来、您可以按导通状态电容从至少到最大对这9个器件进行排序。

    下一步是查看导通状态电容低于 TS3A44159的器件的数据表、并比较引脚排列。  请注意 、引脚的名称不同、类型也不同:  

    电源引脚 V+、Vdd、Vcc、 VSS

    控制逻辑引脚 EN、IN、SEL、OE、   

    信号路径 COM、NO、NC、S、D

    比较 低电容 SN74CB3T3257、 TMUX1574、SN74CB3Q3257、TS3A5018、SN74CBT3257C 的引脚排列、 您可以得出结论、 TS3A44159器件没有引脚兼容的解决方案。  

     您可能会注意到、在表中、导通状态电容和导通状态电阻之间存在反比关系。    

    是什么推动了对低电容器件的需求?