This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:失效防护功能

Guru**** 2892990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/778922/tmux1208-failsafe-function

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件: TS5A22362

尊敬的技术支持团队:

TMUX1208等 TMUX 系列   具有失效防护功能。

 ADI 模拟开关等其他竞争对手是否支持此功能?

我在竞争对手的网站上没有找到它、因此 TMUX 系列的这一新功能是特殊的(不常见)。

对吗?

请注意、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    失效防护逻辑并不是市场上的一项新功能 TI 在多年前拥有支持此功能的产品 、而 是  此功能的新名称。  

    您将注意到、不同供应商的功能名称并不总是一致的、因此务必查看该功能在系统中实际执行的操作、以确定器件是否具有该功能。

    例如、Maxim 交换机具有一个称为"超越电源轨"的功能、该功能已注册商标、因此其他公司无法使用该功能名称。  但是、几乎所有开关供应商都具有可支持"超出电源轨"功能的器件、该功能只是支持高于电源电压的信号路径上的电压。  

    TMUX1208数据表在下面描述了失效防护逻辑。

    在建议运行表中也可以观察到这一点、即控制逻辑引脚最大值不受电源电压的限制。

    这可以在许多数据表中看到、例如旧的 TS5A22362。  显示控制逻辑引脚的电压可能高于电源引脚。  

    我不熟悉所有 ADI 设备、但我想他们的某些部件 将支持高于电源电压的逻辑电压。

    谢谢、

    Adam