This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:TS5A3166DCKR 问题未在终端电阻器中闭合

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/778440/ts5a3166-ts5a3166dckr-problem-not-closing-in-a-termination-resistor

器件型号:TS5A3166

您好,

我们使用对象中的组件作为开关、在 M-LVDS 系统中插入100欧姆电阻器终端

在随附的中,您可以看到原理图中使用  TS5A3166DCKR 的部分。

我们遇到了一个大问题,交换机无法关闭,因此终端100R 未启用。

PCB 正常;电源电压正常! ;信号使能为高电平!! ;无论如何,开关都不会关闭。

信号 TXRX+ 和 TXRX-之间的电压 为1V ! (TS5A3166DCKR 引脚2处的电压为0.3V、引脚1处的电压为1V……)

MLVDS 中的最大摆幅信号频率为25MHz。

我阅读了数据表,但在使用时看不到任何控件指示。

恐怕组件类型选择出现了大错误。

组件问题编号。

我们有大约16个板,每个板有2个组件,但有相同的问题!

我们通过 DigiKey 购买组件:

请... 帮助!!

Alice Paolo Luigi

Heidenhain Italiana S.r.l.

--------------------------------------

发送电子邮件至:p.alice@heidenhain.it

电话  +39 0125 614432

电话  +39 3421215620

 

--------------------------------------

Heidenhain Italiana S.r.l.

伊夫雷亚市

Corso Vercelli,123.

I-10015伊夫雷亚(至)

http://www.heidenhain.it

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱丽丝

    TSA3166器   件建议的 NO 和 COM 引脚(I/O 路径)上的运行条件相对于引脚3接地为0V+。  您是否在 引脚2或3上驱动 相对于接地的负电压?  这将超出建议的工作条件、并且将有一个相对于 引脚3接地开始正向偏置~-0.5V 的内部钳位二极管。

    为什么要输入100欧姆端接电阻器?

    1) 1) TX/RX+和 TX/RX-节点上的预期电压是多少?

    2) 2)如何测量引脚1和引脚2上的电压?  您使用什么节点作为参考?  

    3) 3)您是否有1、2、4和5的示波器截图?  

    4) 4)您有2个器件观察此行为在多少个测试板中有16个板?

    5) 5)您是否尝试更换电路板上的新器件以观察行为。  如果您取出可疑部件 并将其放置在正常板上 、是否会导致相同的行为?

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam!!

    很抱歉,我们最后了解到组件运行良好!

    这是我们的测量问题。

    感谢您的支持。

    爱丽丝·保罗

    Heidenhain Italiana S.r.l.