This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3306:SN74TVC3306的栅极为2.9V、原因和风险是什么?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74TVC3306, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/926421/sn74tvc3306-gate-of-sn74tvc3306-is-2-9v-what-s-the-reason-and-risk

器件型号:SN74TVC3306
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66

大家好、

我的客户 现在正在使用 SN74TVC3306。  原理图 如下。 我们要检查栅极侧 电压为什么 仅为2.9V、原因是什么?  是否有风险? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当该器件正常工作时、栅极电压低于较低电源电压的1V。 (电流从较高的电源流入 B1、从 A1流出、然后流入较低的电源。 要限制此电流、需要使用200 kΩ 电阻器。)

    但该器件要求较高的电源至少比较低的电源高0.6V、并且 A1直接连接到较低的电源。

    如果此电路的目的只是断开 μ I²C 总线、则使用 SN74LVC2G66等双通道开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、
     
    压降是由电阻器造成的。 这会限制电流、但您仍然可以使用它并保持在器件的建议工作范围内、因此无需担心2.9V 电压。  
    不过、请注意您的设计。 不过、您的基准(A1)应该比您的栅极/Vbias (栅极/B1)低0.6V。 正如 Clemens 所述、要按照建议使用该器件、需要较高的 Vbias 至少比较低的 Vref 高0.6V。 将 Vbias 连接到 Vcc 电压时、应将 Vref 设置为0V 至 Vcc-0.6V 之间的电源、这将导致最大钳位电压设置为 Vref。  



    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如前所述、 该器件要求较高的电源至少比较低的电源高0.6V


    如果它们保持 最新 的原理图、会有什么影响或风险? 我对此 不太确定。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    0.6V 是跨 B1到 A1的 FET 导通所需的阈值电压。 如果不超过此阈值、则不会强制通过电压。 这用于确定两个钳位 FET 的栅极阈值。 因此、如果没有这一点、器件将无法正常工作、并且无法设置钳位电压。  
    这里有一组有关 LSF 系列的视频、它们的工作方式类似。 请注意、这些器件的阈值为0.8V 而不是0.6V、但概念是相同的:

    https://training.ti.com/tlm-lsf-bias?context=1134826-1139264-1134790

    谢谢、
    Rami