This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74TVC3306:I2C 电平转换为极低电压

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74TVC3306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/926977/sn74tvc3306-i2c-level-translation-to-very-low-voltage

器件型号:SN74TVC3306

您好!

我使用 SN74TVC3306双电压钳位将1.8V 的 I2C 主设备连接到断电至0.5V 的 I2C 从设备。它在低至0.7V (从设备侧)的电压下工作正常、 但当电源低于0.7V 时、我的从器件似乎无法下拉 SDA 信号。I2C 总线上只有一个主器件和一个从器件。

我的问题是:

-我能否在从侧使用低至0.5V 的 SN74TVC3306电源? 如果没有,是否有任何集成或分立形式的解决方案?

此致、

Philippe Sau徒
研发工程师
SG R&D Ltd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、

    从端的0.5V 电源是否是您希望将电压转换器设置为"电压限制点"的 Vref 点?
    您能否显示您的设置的方框图或原理图?

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在下面找到我的应用中的电平转换器原理图。 信号 ENA_GG 用于关闭电平转换器、但当前未使用。

    我的从器件连接到信号 XCL_T 和 XDA_T (SCL 和 SDA 的特定名称)。 在从器件侧、VREF 钳位电压设置为与我的 DUT 相同的电压。

    有什么建议?

    BR、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、

    您的设置看起来不错。 没有什么特别的东西会让我感到很不好。 您能否尝试将 Vref @ Vdd 降至0.4或0.3、并查看钳位电压会发生什么情况?
    还让您探测电压、以确保它们在芯片输入端的3.0V/0.5V 稳定。 看看您是如何关闭0.1V 的、我想知道在电源到达3306的电源路径时、电源本身是否稍微关闭了一点。

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    对我们的和平对话感到抱歉,这是因为我每天只花几次时间来看看这个问题。

    我查看了钳位电压和两个电源电压、它们看起来很好、很稳定、并且最小的电压偏移降至0.1V

    由于我的从器件是定制的低功耗 IC、具有集成的1k 上拉电阻和相对较弱的下拉晶体管、因此无法下拉 XDA 线、并且我只会看到零位为比 电源电压低几毫伏的小步进; 当电源电压较低时、此效应会变得更糟、因为内部下拉晶体管比 TVC3306强上拉电阻更弱。

    当我推断 SN74TVC3306显示强大的上拉行为时、是否出错?

    我刚刚做了一个实验、将 IC 替换为可变下拉电阻器、并对其进行更改、直到我在 XDA_T 线路上获得一半的 Vref/VDD 钳位电压;该实验显示 SN74TVC3306的上拉电阻很强、大约为100欧姆。

    BR、

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe、
    如果我理解正确、您说您刚才尝试将其复制为带电阻器的分压器吗? 它表明"有效导通电阻"为100欧姆? 如果我有误解、您能再澄清一下吗?
    如果您所指的上拉电阻是芯片本身的电阻、那么我会说、具有您设置的器件的导通电阻应远低于该电阻。 在您的设置中、它应该接近5欧姆。 您是否有源测量单元可用于通过向输入端提供已知电流并测量两端的压降来在芯片上运行测试? 然后、使用 R = V/I 来求解该电阻?

    此外、一个简单但充满希望的问题、您是否可以改变定制器件上的内部下拉电阻? 可能是一个快速解决方法。

    谢谢、
    Rami