This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166:NO 和 COM 之间的阻抗

Guru**** 2554820 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166, TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/925875/ts5a3166-impedance-between-no-and-com

器件型号:TS5A3166
主题中讨论的其他器件: TS3A24159

尊敬的团队:  

我的客户考虑将 TS5A3166用于电流互感器应用、但这方面存在问题。  

-Vcc:3.3V

-IN 信号:高电平,RDS 为0.9~1.1欧姆,正常。 但在信号中:低电平,无 COM 之间的电阻测量值为10K 欧姆~60K 欧姆。 有可能吗?  

如果 Vcc 关闭、电阻超过几 M 欧姆。 请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、  

    这似乎不正确。 最大"关断电阻"应高得多。 要计算此值、您可以使用数据表中的关断泄漏电流特性。 您将找到 V/I = R 等式所需的 I 和 R。 下面是一篇有关此内容的文章、我通过一个示例找到:
    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/919731?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=the%20%E2%80%8Eresistance%20value%20in%20case%20of%20switch%20OFF

    根据您的测试条件、您应该会看到电阻高于此值的几个因素。 更接近15Mohms。

    它看起来可能已损坏。 您是否有另一个芯片可以检查它?

    谢谢、
    Rami

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、  

    感谢您的回答。  

    我还认为上述 M Ω 电阻与关断状态电阻是正确的、因此客户检查了另一个样本(5 ea)、但结果相同、NO 和 COM 端口之间为10K~60K Ω 电阻。  

    是否有任何情况下我们可以看到这些结果、例如异常测试设置或 GND 连接? 客户还测试 了 TS3A24159、但结果类似。  

    请再次查看、并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    它们是如何测量 R-on 的? 他们是否按数据表中所示运行测试?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:  

    它们的测量结果与数据表中所示的不一致。 它们仅使用 NO 和 COM 之间的万用表测量导通电阻/关断。  

    这是否是电阻异常的原因? 请告诉我。  

    在测试过程中、我发现 IN 端口处的电压异常。 注入 V+后、为什么我们可以看到 IN 端口上的电压为0.7V ~2.7V?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    这可能是异常阻力的原因。 Ron 值取决于 Vgs 电压、而不仅仅是输入电压。 使用万用表不会提供任何电流控制、因此很容易使电流饱和、因此将使用比所需电流更大的电流、并且电阻器值将低于实际值(假设 R = V/I) 当我增大 R 时、您甚至可能在没有电流控制的情况下使器件过热。 这就是我们建议使用电流源的原因。  
    根据万用表的不同、您可能会意外输入比芯片在探测时能够处理的电流更大的电流。  

    关于你所看到的异常、这里可能有很多问题。 这个问题是只出现在一个芯片上还是在所有芯片上都是一致的问题? 您是否可以尝试关闭芯片。
    此外、您可以尝试使用电阻器将输入和输出短路、并查看问题是否仍然存在?
    正如完整性检查一样、我会确保电路板本身的布线上没有任何短路。 从 Vcc 到 IN 的简单连续性检查是很好的选择。

    Rami   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、  

    感谢您的评论。  

    所有芯片上都存在此问题(5件)。 很抱歉打扰您、但请查看下面的问题并告诉我您的意见。

    1.客户希望使用 SPST (TS5A3166)在电流互感器输出到 MCU 输入线路上添加并联电阻器。 如果这个问题是由万用表电流引起的、我们是否可以将 SPST (TS5A3166)用于这个应用?     

    2.您可以尝试使用电阻器短接输入和输出=> 您是指输入和输出? 和0欧姆电阻器?

     示波器测试如何? 示波器与万用表的情况相同。 请查看下面的波形。 该波形是否正常?  

    1).波形#1:打开状态- V+:3.3V,输入:3.3V (高电平),否:3.3V (绿色)=> COM:3.3V (蓝色)  

    我认为开启状态是正常的  

    2)。 波形#2:关断状态- V+:3.3V,IN:GND (低),NO:3.3V (绿色)=> COM:蓝色  

    -我认为关闭状态异常  

    3).波形3: 悬空状态: - V+:3.3V,IN:悬空,NO:3.3V (绿色),COM:蓝色  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪诺、

    这不是芯片的正确行为。
    此部件是否工作取决于所使用的信号。 但是、只要它保持在开关可以处理的电压和电流电平内、就可以了。 您有此信息吗? 此芯片可处理1.65至5.5V 电源上的电压。 在3.3V Vcc 时、Vi/o 范围为0-3.3V。 因此、您应该在这方面没有问题 该开关可处理高达200mA 的电流。  

    您能否发送您设置的原理图和/或方框图? 如果您在中看到0.7-2.7V 电压、则在导通和关断之间切换、并在两者之间浮动。 这是您在第二张图片中看到的样子(关闭状态)。
    最后一幅图像是否是唯一显示在级别的示波器图片?
    示波器可用于查看电压/逻辑电平。

    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、  

    需要说明的是、没有连接 MCU 和信号源的 NO 和 COM 端口。 仅在测试板上进行器件测试。

     

    1.波形#1:打开状态

    -V+:3.3V 电源/-输入端口:连接 V+

    -无端口(绿色):已连接 V+(3.3V 电源) => COM 端口(蓝色):3.3V 输出,正常

    2.波形#2:关闭状态  

    -V+:3.3V 电源/- IN 端口:接地

    -无端口(绿色):已连接 V+(3.3V 电源) => COM 端口(蓝色):输出异常

    =>您提到了浮动状态、但仅在端口连接 GND 的情况下、我们可以看到类似于三角波形。 我不理解该波形。 请告诉我您对该波形的看法。  

    3.波形#3:悬空状态 (端口中为红色波形)  

    -V+:3.3V 电源/- IN 端口(红色):悬空  

    -无端口(绿色):已连接 V+(3.3V 电源) => COM 端口(蓝色):输出异常

    =>我不明白为什么我们在 IN 端口下的 COM 端口上看到与三角形波形相同的波形是 GND 还是浮动电平。 请告诉我您的意见。  

      

    请查看测试设置和波形#1~3。 请告诉我您的意见。 我尝试了多个器件、但结果相同。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置看起来不错。  

    您能否在条件1和条件2下探测输入。 主要我对#2感兴趣、我们认为这里接地、但我想确认它实际上接地。
    在 V (IL)为0.8V 和 V (IH) 2.0V 的情况下、我的感觉是、当开关悬空时、它会在进入中间电压区域时打开和关闭、我们无法确认电平。 这在浮动时是可以的、因为这不是推荐的操作用例。  
    但是、当 IN 应该接地时、它看起来仍然是浮动的、这不应该发生。 您是否检查了接地输入到3166引脚布线的导通性? 我想通过同时探测 IN 信号来确认它是否实际接地。 同样、只需再次检查波形#2、但在示波器上添加 IN 信号也可以进行确认。 您可以检查一下吗?

    看看问题是来自测试板还是外部源、还是我们可以将其缩小到芯片本身。

    谢谢、
    Rami Mooti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、  

    感谢您的评论。  

    如前所述、 我发现测试板和示波器探针存在问题。 因此客户决定使用3166制作一个真实的电路板。  

    我将再次使用真实的电路板进行测试。 然后、我将再次与您联系、以获取测试结果。  

    谢谢你。