This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC4066:开关在某些情况下出现故障

Guru**** 2380000 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC4066, TMUX1511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/925788/sn74ahc4066-switch-fails-under-some-conditions

器件型号:SN74AHC4066
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

我们 在产品中使用 SN74AHC4066 (QFN−RGY)在摄像机和镜头之间切换信号。 摄像头的电源电压为5V、信号电平通常在0-5V 范围内。

问题是这个 appx。 我们的产品在30分之一出现了最终用户的故障(在发送前在多个摄像头上成功测试) 、根据我们的测试、SN74AHC4066的运行方式开始变得奇怪。

我们怀疑、当摄像头关闭且信号电平比电源高1V 时、会发生这种情况。 (VCC = 0、信号= 1V)。 但我们无法在受控环境中重现这种情况、只能通过摄像头和镜头随机发生。 这意味着、如果我们向 Vcc = 0的信号线路施加1V 电压、它不会断开开关。

通常、我们的产品停止工作、然后一两天后、产品恢复正常运行。 在极少数情况 下、我们可以通过从摄像头中取出电池来"断开"我们的产品、然后通过多次打开和关闭产品来"固定"产品。

另一个示例:信号线路和0之间的压降(在差分模式下使用微分器测量)通常为1.6V。 但"断开"的开关只有0.1V。 当我们将开关加热到100 C 时、压降恢复到1.6V、我们的产品开始正常工作。

我们还记录了信号线路之间的0.02V 压降。

奇怪的是、我们的大多数产品在从客户返回到我们的途中"自行修复"。

这是非常令人沮丧的、我们非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼洛

    您在 SN74AHC4066的"(VCC = 0、信号= 1V)"用例中描述的这种用例是否正常? 如果是、这可能是您的问题。 该器件没有断电保护功能。 这意味着、当器件断电时、不会受到输入信号的保护、我们无法保证数据表中所述的功能与器件的使用方式超出建议值时相同。 您是否可以更改电源定序、以便在您在数据线路上看到这些错误信号之前打开器件电源?
    我猜是器件损坏了、但并不是很"坏"、因此您在测试器件时会看到奇怪的行为。 例如、当温度升高时、您可能会降低 FET 的 Vth、以便信号能够通过。 但在较低的温度下、您不会突破阈值。 由于器件已损坏、尽管我们无法保证这是实际的问题、但根据所提供的信息、这是我的最佳猜测。  

    如果无法更改电源时序、您将需要找到 具有断电保护功能的4通道 SPST。 TMUX1511 可能是更好的替代产品。 它将提供断电保护、以在该电源定序方案中提供帮助、并且还采用 UQFN 封装。  

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢这一建议。 我们订购 了 TMUX1511 、时间将决定它是否有用。 到目前为止、我们无法在 Vcc = 0且信号高达5V/0.5A 的情况下"断开"SN74AHC4066、因此可能存在其他导致此类行为的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    丹尼洛

    我希望这对您有所帮助!
    不过、有一点要简单说明、我不确定您是否说5V/0.5A 条件只是您实际尝试"断开"芯片时所使用的最高电平、但如果这些是您的正常信号、 TMUX1511和 SN74AHC4066都不支持如此高的电流、我们无法保证任何性能超过数据表中的规定。

    Rami