请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3L301 我们将 TS3L301用于多路复用 SPI 和 I2C 信号、
我的问题是、我们是否可以使用同一个多路复用器同时切换单个多路复用器上的 I2C 和 SPI 接口?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
苛刻、
我相信,一个类似的问题在论坛上也有过一段时间。 我将分享以下内容供参考:
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/722734
问题不是同时使用 I2C 和 SPI、 但可以。 如前所述、这些是无源 FET 开关、因此只要您使用适当的上拉电阻器来驱动所需的电压并保持在器件的建议规格范围内、这应该是可以的。
更少
您选择 TS3L301是否有特定原因? 我们有类似的器件、例如 TS3501 、这可能是一种更便宜的解决方案、具体取决于您使用的系统。 如果您正在寻找16:8配置、您还可以使用2 x TMUX1574、 如果您选择 UQFN 封装等器件、这将是一种更便宜甚至更小的解决方案。
谢谢、
Rami Mooti