This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166-Q1:开关与放大器;多路复用器论坛

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166-Q1, TS5A3166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/926508/ts5a3166-q1-switches-multiplexers-forum

器件型号:TS5A3166-Q1
主题中讨论的其他器件: TS5A3166

大家好、

 在 TS5A3166-Q1的 DS 中有一个 YZP 封装、但该器件似乎不可用、是这样吗?

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 D、

    我不确定 YPZ 封装的位置。 也许您无意中查看了目录 TS5A3166数据表而不是汽车 TS5A3166-Q1? 这是我在数据表中看到的 Q1版本封装的情况。  

      

    因此、其中只有 DCK (SC70)封装可用。  

    谢谢、
    Rami Mooti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    第3页上显示了 YZP 封装图片

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D.

    我更深入地研究了这一点、并且从来没有为 Q1版本提供 YZP 封装、因此在使用非 Q1作为模板创建数据表时、这似乎是一个错误。 我很抱歉。 我们将相应地修订数据表。

    Rami