This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:断电状态期间的默认开关状态(VDD=0V)

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/926635/tmux1574-default-switch-status-during-powered-off-state-vdd-0v

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件 :SN3257-Q1

您好!

如果 TMUX1574或 SN3257-Q1未通电、它们是否具有默认状态? 即使未通电、也能防止短路?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    这两种器件都具有断电保护功能。 这意味着当断电(VCC = 0)时、将会从输入到输出进行隔离。 断电后、信号路径上的"默认"状态为高阻态。 但是、请注意、这种保护仅在这两种器件上达到3.6V。 因此、当这些信号路径上的电压超过该电压时、您将不可避免地损坏芯片。

    希望这对您有所帮助、
    Rami Mooti