This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:针对 I2S、Pice 边带、JTAG 和 UART 信号的器件建议

Guru**** 1095350 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/926116/ts3a27518e-device-recommendation-for-i2s-pice-sidebands-jtag-and-uart-signals

器件型号:TS3A27518E
Thread 中讨论的其他器件:TMUX154E

E2E、

请帮助我找到满足以下要求的多路复用器解决方案:  

  1. 关于 I2S 多路复用器(音频信号)
    1. 具有4个输入和12个输出的3:1多路复用器
    2. 1.8V 信号
    3. 工作温度为0-85°C
    4. 最大数据速率为73.728MHz
  2. 有关 PCIe 边带信号的信息
    1. 具有3个输入和6个输出的2:1多路复用器
    2. 1.8V 信号(PCIe:唤醒、CLKREQ、复位)
    3. 这些将是静态信号
    4. 工作温度为0-85°C
    5. 理想尺寸小于2.36mm*2.36mm
  3. 有关 JTAG 多路复用器的信息
    1. 这些要求没有改变
    2. 1.8V 信号
    3. 具有6个输入和12个输出的2:1多路复用器
    4. 理想情况下、一个符合 JTAG 标准的多路复用器、以避免信令问题
    5. 工作温度为0-85°C
  4. UART 多路复用器的相关信息
    1. 具有2个输入和4个输出的2:1多路复用器
    2. 1.8V 信号
    3. 工作温度为0-85°C
    4. 理想尺寸小于2.36mm*2.36mm

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、
    product%20search%20tool">TI.com 产品搜索工具 实际上可以帮助缩小搜索范围并找到适合您所需的器件。 您可以根据配置(看起来所有这些都是2:1)、带宽甚至大小来筛选搜索!  
    我继续搜索 满足您所需通道数和参数的3:1和2:1开关、下面是我找到的内容。

    1)所以我们实际上没有任何4通道3:1、但我建议将2 x TMUX1209 用作多芯片解决方案。 每个通道都是2通道4:1、因此最后有4个通道 不过、QFN 封装可以将电路板上使用的空间保持在最小。

    2) 2)没有任何符合尺寸要求的3通道 SPDT、但如果您有一些空间对此进行微调、并且它不是严格的要求集、 则 TMUX1133 将是理想的选择。 它采用 TSSOP 封装(4.4mm x 5mm)
    如果尺寸很关键、 TMUX1574 也可以在这里。 尽管它是4通道2:1、因此您将具有额外的通道、但它采用1.8mm x 2.6mm UQFN 封装、因此尺寸要求仍然得到满足。

    3) TS3A27518E 符合您的需求。 可处理1.8V、6通道2:1、JTAG、与0-85工作范围温度兼容。  


    4) TMUX154E 非常适合! 它可以处理高达5.25V 的信号、采用1.8mm x 1.4mm UQFN 封装、甚至支持断电保护、因此当您的电源为0V 时、芯片将保持在高阻抗状态


    我希望这对您有所帮助、并告诉我是否有任何可以为您提供帮助的东西

    Rami Mooti