This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:外转式电流限制?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3126, TS5A23166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/925391/sn74cbtlv3126-outrush-current-limit

器件型号:SN74CBTLV3126

我使用 SN74CBTLV3126来生成/断开外部 EEPROM 模块的信号: 电源、SDA、SCL、GND。

当我在四路开关已经打开的情况下热插拔 EEPROM 模块时、 SN74CBTLV3126提供的峰值极高电流为~500mA、持续20us。  

这是允许的吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryan

    不、我不会说这是允许的。 500mA 通常过高。 通常、这些器件的峰值电流在1/200mA 范围内。  因此、我不建议突破极限。 某些器 件在400mA 时可能会达到更高的峰值、例如 TS5A23166、但即使这样也无法完全满足您的需求、我们无法保证任何功能都超过数据表中所述的值。 最好使用具有断电保护功能的器件来缓解此问题
    您使用的电压是多少? TMUX1511 是一款4通道、1:1、提供断电保护、因此器件不会因这种情况而损坏。   

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rami、您好、如果它很有用、这里是事件的范围捕获。

    粉色是电流。 黄色表示负载上的电压。

    更改开关 IC 的设计太晚了、但由于负载器件的消耗电流极低、我将添加一个串联电阻器来限制极高的电流。   

     SN74CBTLV3126允许的峰值(非重复)瞬态电流是多少?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryan、

    由于这是一个较旧的器件、我们的设计工程师需要深入了解才能找到此确切规格。 我只是想提醒您、这不会是一个即时发现、但我已按他们的方式发送了此查询、一旦发现此信息、我将立即通知您。

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑浪涌电流是由模块上的大去耦电容引起的。 在这种情况下、电力线中的串联电阻器不太可能损坏。