请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3357 主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3257
您好、先生:
我想使用 TS5A3357从不同的 SPI 器件切换 SPI CS。
但我找不到 TS5A3357的传播延迟(tpd)。
我需要检查传播延迟、因为其他 SPI 信号(CLK.MOSI.MISO)通过 SN74CBTLV3257和进行切换
需要检查 SPI 时序(设置/保持)时间。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生:
我想使用 TS5A3357从不同的 SPI 器件切换 SPI CS。
但我找不到 TS5A3357的传播延迟(tpd)。
我需要检查传播延迟、因为其他 SPI 信号(CLK.MOSI.MISO)通过 SN74CBTLV3257和进行切换
需要检查 SPI 时序(设置/保持)时间。
Ryan、
克莱明是正确的。 在搜索传播延迟时、我在论坛上发现了一些类似的答复:
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/758953
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/722414
这些只是无源 FET 开关、因此您实际上不会看到开关直接导致的传播延迟(低 ns 至 ps)。
谢谢、
Rami Mooti