This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A44514:测量输入泄漏电流的测试设置

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A44514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/922663/ts12a44514-test-setup-to-measure-input-leakage-current

器件型号:TS12A44514

大家好、

我的客户希望了解正确测量"输入泄漏电流"的实验设置。
您能告诉我您在器件 特征描述过程中使用的设置吗?

我们特别想知道我们应该如何处理未经测试的引脚、就像 No1-COM1泄漏测试期间的其他引脚情况一样。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    泄漏电流的测量方法有两种、具体取决于您测试的泄漏电流。  

    如果您要测量泄漏电流、开关将打开。 为了测量关断电流、它们在通道的两个端子上连接了一个电压源、然后测量两侧的电流。 TS12A44514的数据表未显示测试设置、但此测试不会因器件而发生很大变化、唯一的变化是要使用的端子数量。  

    因此、除了1:1配置外、测试设置与此类似:

    对于导通泄漏电流、设置更改为开关闭合的设置、且源极对面的引脚保持悬空、当开关导通时、Vd ~ Vs 将变为。然后、它们测量器件在该设置中拉取的电流。 再说一次、该数据表不显示测试设置、而是其他数据表显示了测试设置、因此这里是测试设置的另一个示例、请记住、工程图上的配置与实际器件不同。

    对于这些测试中的其他引脚、我建议采用以下方法:

    关断泄漏电流:

    VCC = Vcc

    GND = GND

    INx = GND

    导通泄漏电流:

    VCC = Vcc

    GND = GND

    INx = Vdd (x 是您要测试的泄漏通道)

    另外、请确保遵循下面显示的黄色突出显示的数据表中列出的测试条件:

    此外、为了快速降低多路复用器中的泄漏电流、 我们在这里提供了一个高精度实验室视频

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker-San、

    感谢您对此做出及时响应。 让我再问两个关断泄漏测试的问题。

    测量端口1的情况时、我们是否可以让其他端口的 NO 和 COM 引脚"断开"? 也就是说、如果我们将引脚保持"断开"状态、 泄漏电流是否有可能增加?
    2.测量 Vcom=3.3V 和 VNO=GND 等不同电压下的泄漏电流时 ,泄漏电流是否有可能大幅增加?

    提出此问题的原因是、我们当前在客户的系统中遇到了较大的泄漏电流。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    对于您的第一个问题:可能会有小幅增加、但不应太大。 大部分关断泄漏来自连接到 NO/NC/COM 端口的 ESD 二极管、因此其他端口不应产生影响、因为它们未进行电气连接、但可能会略有增加、但与其他泄漏源相比、这种情况可以忽略不计。

    对于第二个问题:这不应导致泄漏电流出现严重的上升。 大部分泄漏来自 ESD 二极管;此泄漏取决于二极管 Vd = V_com/nc/no - VDD 的反向电压电平。 该值越高、电流越高、但导致二极管泄漏的最大因素是温度。 我认为这不会导致问题的原因是、我们仍然看到12V 电源的相同规格、测试条件不同、如下所示:

    尽管如此、尽管 Vcom 大于 VNO/VNC 的测试条件会产生较小的泄漏电流、因为这将降低 ESD 二极管上的反向偏置电压量、即使这种降低很可能可以忽略不计。

    我不确定是什么导致了客户系统中的问题、但如果您能提供我的以下信息、以便我了解我们可以采取哪些措施来修复此项目、我很乐意为您提供帮助。

    您在客户系统中看到的是什么级别? 即、您使用的电源是什么、电路板的测试条件是什么(包括工作温度)、您的客户是如何测量泄漏电流的、您测量的泄漏电流是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dodson-San:

    我将向您发送他们的设置和结果。

    此致、

    Takashi Onawa