This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L301:请验证我的设计。

Guru**** 2553090 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/924277/ts3l301-please-validate-my-design

器件型号:TS3L301
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

我将通过 多路复用器输出为 TS3L301DGGR 提供 LVCMOS 输出(3V3电平)、我将为其提供电平转换 器 TXS0108ERGYR、以便从3.3V 转换到1.8V、  

它能正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于需要 VCCA <=VCCB、因此将向电平转换器的 VCCB 提供多路复用器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、
    TS3L301可以处理0至5.5V 的电压、因此传递3.3V 信号应该是正常的。 这些是无源 FET 开关、因此开关可以处理的内容取决于电压和频率。 因此、只要 I/O 信号介于0-5.5V 和低于900MHz 之间、就可以正常工作。



    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的友好回复

    设计的第二部分是什么?

    它是否起作用。