This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:ts3l110是否可以替换为具有相同带宽和导通电阻的多路复用器开关?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/924797/ts3l110-can-ts3l110-be-replaced-by-a-multiplexer-switch-with-the-same-bandwidth-and-on-resistance

器件型号:TS3L110
主题中讨论的其他器件: TMUX1574

1、ts3l110是否可替换为具有相同带宽和导通电阻 以及 相同 OISO\Same XTALK 的多路复用器开关?

2、LAN 交换机和通用多路复用交换机之间的主要区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。



    1)是的、因为这些只是无源 FET、如果您可以找到具有相似特性的开关、则可以肯定地将其替换。 您只需要找到一个能够处理您正在处理的信号的4通道2:1。 TMUX1574 可能是不错的选择

    2) 2)目前、您可以找到可替代 LAN 交换机的通用多路复用器。 “LAN 交换机”分类有助于查找适合 LAN 交换的特定需求的交换机,但您可以替换它。 例如、使用了 TMUX1574、并在另一个 E2E 帖子中讨论了将替换的问题:  
    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/878586?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TS3L110
    TS3L110等 LAN 开关具有一些供电定序保护特性、可在加电/断电定序期间保护器件不受反向供电的影响。 基本上、当您不需要通电时、它将保持高阻态。 我们有多种4通道2:1开关、也提供过 断电保护 。  

    谢谢、
    Rami Mooti