This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257-Q1可以在200kHz 时以1%的占空比工作?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159-Q1, SN3257-Q1, TS5A23157-Q1, SN74LVC157A-Q1, SN74LVC1G3157-Q1, SN74LVC1G97-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/923735/sn3257-q1-sn3257-q1-can-work-1-duty-cycle-at-200khz

器件型号:SN3257-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A3159-Q1TS5A23157-Q1SN74LVC157A-Q1SN74LVC1G3157-Q1SN74LVC1G97-Q1

大家好、

我的客户需要能够在200kHz、2:1、3.3V 输入和输出下覆盖1%占空比的开关 IC。

 

我想知道 SN3257-Q1或 TS5A3159-Q1在200kHz 时是否能够超过1%的占空比。 请告诉我这一点吗?

如果没有、您能否推荐涵盖规格的 IC?

 

输入:  

NC1: PWM1 (200kHz/3.3V)

NC1:PWM2 (200kHz/3.3V)  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    200kHz µs 的长度为5 μ s。 其中1%为50ns。

    SN3257-Q1的转换时间高达350ns;TS5A3159-Q1的开通/关断时间高达55ns。

    TS5A23157-Q1或 SN74LVC1G3157-Q1的速度将足够快。 但是、对于单向数字信号的选择、您只需使用 SN74LVC1G97-Q1或 SN74LVC157A-Q1等数字多路复用器即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在计算中、200kHz 时为1%的最大转换时间应为50ns、 TS5A3159-Q1 略高于50ns、因此这不正确、对吗?

     TS5A23157-Q1 或 SN74LVC1G3157-Q1 足够快、因为 ton 和 toff 约为10ns。  

    您能否解释一下、当占空比减小时、为什么应减小吨位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我弄错了。 开通/关断时间与可通过开关的 PWM 信号的频率无关。 重要的只是带宽。 上述所有四个开关的带宽都足够高、可支持20MHz 方波信号。

    (同样、对于单向数字信号、SN74LVC1G97-Q1或 SN74LVC157A-Q1也能以更低的成本完成相同的工作、并通过缓冲信号来提高稳健性。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens、

    非常感谢您的回答。

    我非常愿意了解带宽和占空比、频率之间的相关性。 如果您不介意、能否解释一下带宽与占空比和200kHz 的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于模拟开关、带宽由正弦波信号测量。 数字信号是方波、在较高频率下具有泛音。 因此、为了使可用的数字信号能够通过、模拟带宽必须比数字信号的频率高五到十倍。

    50ns 脉冲可视为20Mbps (或10MHz)信号的一部分。 因此、开关的模拟带宽应至少为100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您 µs 到、200kHz 周期的长度为5 μ s。 其中1%为50ns。 我认为、即使占空比从100%下降到1%、周期也应该相同、我不理解1%时为50ns。 您能解释一下吗? 当 PWM 占空比减小时、周期会减小?  

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当占空比为1%的200kHz PWM 信号时、脉冲的长度为50ns、脉冲之间的暂停时间为4950ns。 要在输出端获得正确的信号、开关必须能够处理信号中的最短间隔、即50ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意 Clemens 关于这一点的看法、如果您有任何疑问、请务必联系我们。

    最棒的

    Parker Dodson