This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3125:这个芯片也能处理1.8V 逻辑吗? 假设我的 VCC 为5V、OE 引脚被拉至低电平。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/924019/sn74cbt3125-can-this-chip-handle-the-1-8v-logic-as-well-considering-my-vcc-is-5v-and-oe-pins-are-pulled---low

器件型号:SN74CBT3125

这个芯片是否处理具有1.8V 逻辑的 I/p? (请注意、VCC 为5V、OE 引脚连接至 GND)

当在任何 I/P 上施加1.8V 电压时、O/P 上也是如此?

会有任何下降吗?

我是否可以在2个开关和2个开关上配置1.8V 逻辑电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phani、您好!

    是的、当 VCC = 5V 时、它可以处理芯片输入/输出上的1.8V 信号。  

    对于1.8V 信号、它取决于开关输出端的负载阻抗。 如果它具有高阻抗、则开关上的任何损耗都可以忽略不计、对于2.4V 的额定输入电压、最大开关电阻 Ron 为15欧姆。  

    对于3.3V 信号、最大 Ron 将大于15欧姆、但如果您具有高阻抗负载、则开关的损耗可以忽略不计。 该器件将传递3.3V 信号、但不能传递比 VCC = 5V 时大得多的信号。  

    您可以使用欧姆定律来估算损耗、例如:Vout = Vin * ZL/(ZL + Ron)、如果 ZL >> Ron; Vin ~ Vout

    对于最后一个问题、只要 VCC 为规定的5V、您就可以配置2个具有3.3V 信号的通道和2个具有1.8V 信号的通道。


    此致、

    Parker Dodson