请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1308-Q1 您好!
TMUX1308-Q1的 SOT-23-THIN 封装何时发布?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TMUX1308-Q1的 SOT-23-THIN 封装何时发布?
此致、
Kuramochi
您好、Kuramochi、
我们目前处于 SOT-23薄型封装中 TMUX1308-Q1的鉴定阶段。 完成此操作后、它将上市。 同时、尽管我们有原型芯片 PTMUX1308QDYYRQ1、它是采用 SOT-23薄型封装的 TMUX1308-Q1原型版本;这样、我们就可以在完成器件认证时、对采用 SOT-23-THIN 封装的 TMUX1308-Q1进行验证。
最棒的
Parker Dodson