This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308:与 SN74LV4052A 的比较

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308, TMUX1309, SN74LV4052A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/922794/tmux1308-comparison-with-sn74lv4052a

器件型号:TMUX1308
主题中讨论的其他器件: TMUX1309SN74LV4052A

大家好、

我的客户目前正在使用 SN74LV4052APWR (TSSOP)、但他们希望将其替换为 TMUX1308 (TSSOP)。

我认为这些器件不是引脚对引脚的。 是这样吗? 如果您在它们之间有比较表、您能否共享它?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口您好、

    TMUX1308是8:1、我想您需要 TMUX1309、它是2通道4:1。  

    TMUX1309 (TSSOP)和 SN74LV4052APWR 的引脚排列稍有不同、如下所示:

    区别在于 TMUX1309的引脚7为 N.C.、而在 SN74LV4052A 上为 GND。 我不认为这应该停止更换、但这是需要注意的事情。  

    至于比较表、这就是我们拥有的:

    如果您想了解更多具体信息进行比较、请告诉我、我将看到我可以为您准备的内容!

    此致、

    Parker Dodson