This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051BNS:是否有引脚兼容的替代产品?

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/922023/cd4051b-cd4051bns-is-there-a-pin-compatible-alternative-available

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件:TMUX1308

我们在旧的 MFG 测试装置设计中遇到了 CD4051BNS 问题。

A0工作电压范围为0VDC 至6VDC

A1 - A5工作电压范围为0VDC 至3.3VDC

A6仅在0VDC 下工作(未使用)

A7仅在5.4VDC 下运行

COM 为高 Z (NI PXI-6025e 模拟输入)

S0、S1、S2由同一 PXI-6025e 的 DIO 线路控制

我们经常遇到永久开路的情况、通常在经过几百次测试后在通道 A0 - A5上出现。 这些测试均无人参与、因此可能不会出现 ESD 问题。 经过大量调试工作、我们无法确定根本原因。 您是否看到设计有任何问题? 我们是否可以尝试引脚兼容的替代方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们有引脚对引脚兼容的器件、但我认为它们不能满足您的电压需求。 我想帮助您解决此问题、找出问题的根源、因为这不是建议使用的预期结果。  

    那么、S0、S1、S2上的电压电平是多少? 具体而言、"低"电压是什么样子、"高"电压是什么样子的。 这可能会导致问题。

    您还为器件提供了什么电压?  (VDD/VSS)  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    S0、S1、S2上的电压电平为低电平= 0VDC、高电平=+5VDC

    VDD 为+10VDC

    VSS 为0VDC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    因此、问题很可能出在选择线路电压上。 从数据表中:

    问题在于、当 VDD = 10V、VSS = 0V 时、开启开关所需的输入电压为7V。 不是5、我不确定为什么部件在5伏时打开。 因此、要解决该解决方案、您需要7V 的最小信号才能打开器件。


    话虽如此、我们的替代方案是 TMUX1308、但建议 VDD 为5.5V、VCC 的绝对最大额定值为6伏。 我在您的器件上唯一担心的端口是 A0线、因为它是6V。 它可能与6V VDD 一起工作、但限流电阻器需要在高于5.5V 的任何信号上工作、以确保遵循电流限制。 如果这是可能的、请告诉我、但我了解其他系统参数是否无法更改。

    请告诉我还有什么其他支持。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是有道理的。

    A0上的6V 实际上是24V、被分压器击碎以保护多路复用器并在软件中进行补偿、因此将其击打更少、 但我不知道我是否可以在没有电路板旋转的情况下使 VDD 脱离10V 电压轨。 我将对其进行研究、并可能最终使用 TMUX。

    感谢您的帮助!