This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:具有单端电源的 TIDA-01012

Guru**** 2483615 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01012, TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/922036/ts5a3359-tida-01012-with-single-ended-supply

器件型号:TS5A3359
主题中讨论的其他器件:TIDA-01012

大家好、

我们对使用 TS5A3359进行设计感兴趣、并在 TIDA-01012中遇到了一个有趣的应用。 单端单电源是如何实现的?  换言之,如果我在 VOLT_IN 上放50Vac,那么它是否会通过 COM 摆动,这样 U4就会看到这种负摆幅?  是否可以在 COM 上放置一个分频器、然后在输入和 COM 分频器上测量差分?   

谢谢、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    这很有趣、所以我相信他们能够通过电压调节来实现这一点。 从本质上讲、负电压仍将处于最小值到最大值范围内;或者、如果它超出电压范围、电阻器将保持低电流进入开关、以防止断开。 正常的交流波会破坏芯片、但是似乎采取了很多预防措施来限制实际到达多路复用器的电压。  

    然而、由于这不是单端的、因此它变得更具挑战性。 您是否正在尝试创建与此类似的应用程序? 我可能能够根据您的应用提供有关正确多路复用器的信息。 请告诉我是否能提供帮助!

    最好

    Parker Dodson