This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:如何处理未使用的通道?

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/921561/sn74cbtlv3257-how-to-deal-with-the-unused-channels

器件型号:SN74CBTLV3257

请帮助您仔细检查 未使用的通道是连接到高电平还是连接到低电平? 还是交错式浮点? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    根据数据表,未使用的通道应连接在“A”侧的高电平或低电平。

    将未使用的通道置为高电平或低电平有助于抵消 CMOS 架构中慢速和浮点输入的两个主要问题:击穿电流和振荡。

    有关击穿电流和振荡的更多信息、请查看此 e2e 论坛 帖子

    我们的 TI 高精度实验室 视频 介绍了如何处理未使用的引脚。

    本应用 手册 提供了慢速或浮点 CMOS 输入的详细报告。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    感谢您的详细反馈!  立即清除。