This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3257:SN74CBT3257的输入阻抗和输出阻抗等效电路是什么?

Guru**** 2483605 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/921053/sn74cbt3257-what-s-the-equivalent-circuit-of-input-impedance-and-output-impedance-for-sn74cbt3257

器件型号:SN74CBT3257

大家好、  

如标题中所述、客户想知道 SN74CBT3257的输入阻抗和输出阻抗。 是否可以提供相关数据? 谢谢!

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S 和 OE 为 CMOS 输入;其输入阻抗约为无穷大。 (如果您需要最坏情况下的值、请通过 RI = VI/II 的泄漏电流得出该值)

    A 和 B 端口引脚未进行缓冲、因此它们实际上没有输入或输出阻抗。 当开关打开时、A 和 B 之间的连接行为类似于 5 Ω 电阻器、但 Ron 随信号电压的增加而增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、S 和 OE 上的这些阻抗实际上是无限的。  
    我假设您更关心 A/B 端口的阻抗、如上所述、当开关打开时、您将看到大约5Ω Ω 的电阻。 在打开的开关上("关闭"状态)、它们将为 Hi-Z  

    如果您正在寻找具有低导通电阻和导通电阻的4通道2:1 、TMUX1574 是 SN74CBT3257的更新版本、在大多数特性中具有改进的规格。 它也是 TSSOP 器件的引脚对引脚替代产品、因此可以轻松地进行升级、