This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646:(支持6GHz 带宽的 TMUX646引脚对引脚升级)推荐产品

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/920619/ts5mp646-tmux646-pin-to-pin-upgrade-supporting-6-ghz-bandwidth-available-recommended-products

器件型号:TMUX646TS5MP646
主题中讨论的其他器件:TS5MP645TS5MP646

您好、先生、

您在当前 TI 目录中会推荐什么 MIPI CSI-2开关产品?

哪一个具有更高的速度?

您是否有用于测试高速开关的 EVM 或设计套件?  

此外、TI 是否有可处理2个或更多 MIPI CSI-2端口的微处理器?

BTW, TI 是否有千兆位以太网集线器控制器,以及多少端口?

我能否在设计中串联连接2级 MIPI 开关?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yumiko、

    任何建议都将基于您的用例。 鉴于您正在寻找 MIPI 开关、我想说您位于正确的位置。
    TS5MP646 具有最高带宽。 TS5MP645是一款非常相似的器件、但1.5GHz 时的速度低于3GHz TS5MP646。 要比较速度或各种其他规格、 您可以在产品搜索页面上对感兴趣的规格进行排序。

    如果产品具有 EVM、则可以在 产品页面 的"电子签名与开发"选项卡下找到该信息。 看起来我们有用于 TS5MP645和 TS5MP646的 EVM、但 TSD36227不是。 但是、您可以使用一些仿真模型来模拟用例。    



    至于您对微处理器和以太网集线器控制器的问题、您是否有一个方框图来让我更好地了解您的需求? 以太网集线器控制器需要多少个通道? 我将与其他对这些产品有更多了解的人联系、以确保我们正确回答这一问题。 同时、您可以随时查看 TI 的处理器页面、看看您是否可以找到所需内容。  https://www.ti.com/processors/overview.html

    最后、我不确定串联的2级 MIPI 开关是什么意思。 如果您的目的是将这些以菊花链形式连接在一起、以将2:1 MIPI 开关有效地增加到4:1或更大、那么这不会是太大的问题、具体取决于您的想法。 这些线路实际上只是模拟数据线路、旨在与 MIPI 应用兼容。 只需在增大电阻值时厌倦添加的电阻和电容。 虽然这些器件是低导通电阻和低导通电阻器件、但累积值会快速增加。   

    希望这对您有所帮助、
    Rami Mooti