This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:2:1、4通道开关、I2C 接口

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, TMUX1574, SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/920447/sn74cb3q3257-2-1-4-channel-switch-i2c-interface

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574SN74CBTLV3257

您好!

您能否告知 SN74CB3Q3257是否适用于 i2c 接口应用?

2:1、4通道中是否有支持 I2C 的更好解决方案。

谢谢

Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、

    我想我在另一个主题中回答了这个问题的一部分,我将把它链接 到这里

    BW (f3db = 500MHz)、I/O 电流规格(最大+-64mA)、导通电容(典型值10.5pF)、导通电阻(典型值4欧姆)应足以支持 I2C 通信。 SN74CB3Q3257 2:1、4通道 SPDT 专为数据密集型应用而设计、其最大开关频率 Foe = 20MHz。

    我推荐2:1 SPDT 4通道 TMUX1574、它与 SN74CBTLV3257引脚对引脚兼容、与 SN74CB3Q3257引脚对引脚兼容。

    TMUX1574是 SN74CB3Q3257的升级版。 TMUX1574支持更多特性、例如超出电源电压的 I/O 信号电压、更高的带宽(2GHz)、更低的导通电容(7.5pF)、更低的导通电阻(2 Ω)等。

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tyler