This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:SN74CB3Q3257是否适用于 I2C 接口?

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/920170/sn74cb3q3257-is-sn74cb3q3257-suitable-in-i2c-interface

器件型号:SN74CB3Q3257

尊敬的 E2E:

SN74CB3Q3257是否适用于 i2c 接口?

在 系统中设计 SN74CB3Q3257时、我们需要注意哪些事项?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    SN74CB3Q3257应满足您对 I2C 支持的需求。 请确保遵循以下条件下运行的 I2C 数据速率的相应规格:

    假设开关具有平缓的低导通电阻以及低导通电容:4Ω Ω 和10.5pF。 这应该有助于处理每个总线线路:SDA 和 SCL 的上升时间和容性负载。

    请记住、由于 GND 寄生效应、添加到总线的每个从器件都会增加该总线的容性负载。 您可以估计每个添加的从器件大约10pF。 这将增加 RC 常数、进而增加上升时间。

    还要记住上拉电阻器的计算。 使电阻器过大将使上升时间过长、并且 SDA/SCL 线路上的信号可能没有足够的时间来达到其高电平状态。 使电阻器过小、SDA/SCL 线路将很难被驱动至输出低电平电压。 如果您需要有关计算上拉电阻的更多信息、请查看此应用手册!

    https://www.ti.com/lit/an/slva689/slva689.pdf?ts=1591718964486&ref_url=https://www.google.com/

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Tyler