This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506:NC 引脚在内部未连接? 或为 TEST/cfg 保留...

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/920002/mux506-nc-pins-are-internally-not-connected-or-reserved-for-test-cfg

器件型号:MUX506

您好!

您能否确认 MUX506的 NC 引脚在内部未连接?

我想将引脚13连接到 GND、将 PIN2-3连接到 VDD、以实现更好的 PCB 布局。

此致、

金属

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mete、

    感谢您使用 e2e。

    NC 表示"未连接"。 该引脚未在内部连接、可保持开路/悬空或连接到任何电位(接地、电源)。

    此致、

    Saminah