This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:关断状态电阻

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/919731/ts3a24159-off-state-resistance

器件型号:TS3A24159

尊敬的 TI:
我想知道该产品的关断状态电阻值。
此外、在以下数据表中、这意味着什么?

 >关断隔离:-72dB <-我想知道-72dB 是什么意思。

请查看、让我们尽快提供您的反馈。

如果您有任何疑问、请随时与我联系。

 

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

    如果您查看数据表中的泄漏电流规格和测试条件、则可以使用 V=IR 来估算关断电阻。    

    V/I = R

    最大测试电压/最大泄漏电流=关断电阻~ 300MOhm @ 10nA

    关断隔离是测量关断状态开关阻抗的方法。 这是相应通道处于关断状态时、在特定频率下测量的 VD1与 VS1之比、以 dB 为单位。

    已知信号施加到关断通道的源极引脚、并测量输出电压 VOUT。 -72dB 是指此开关的上述测量值。

     有关关断隔离的更多详细信息、请参见 TI 高精度实验室-开关和多路复用器:带宽、通道到通道串扰、关断隔离和 THD+Noise。

    此致

    Saminah