请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS12A12511 团队、
TS12A12511DRJR 数据表显示了 VCC = 5V 或12V 时应用中 Vin 高电平和 Vin 低电平的阈值电压。 当 VCC = 3.3V 时、这些阈值是多少?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
TS12A12511DRJR 数据表显示了 VCC = 5V 或12V 时应用中 Vin 高电平和 Vin 低电平的阈值电压。 当 VCC = 3.3V 时、这些阈值是多少?
谢谢你。
Bravos、
VIN 低电平将保持在~0.8V。 建议 Vin 保持在0到 VCC 范围内。如前所述、Vin 高电平取决于 VCC、对于器件、该值大约为 VCC 的1/3。 数据表的第8页上有一个图表、已在上一篇文章中进行了介绍:
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/843165
因此、在您的情况下、Vin 高电平将约为1.1V
希望这对您有所帮助、
Rami Mooti