This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:SN74CB3Q3257 VSEL 电压、1.8V 逻辑支持

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, TMUX1574, SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/919605/sn74cb3q3257-sn74cb3q3257-vsel-voltage-1-8-v-logic-support

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件: TMUX1574SN3257-Q1

您好!

我们正在应用中使用 SN74CB3Q3257 (4通道、2:1、多路复用器)。

电源电压为3.3V,因此 Vs 必须>2V 才能控制。 但 MCU 的 Vs 电压现在为1.8V。

我们是否可以在3.3V 范围内添加一个三态来提高驱动电压?

或者、当输入电压为1.8V 时、是否可以使用 Vcc=1.8V?

 

此外、我们是否拥有所选引脚电压与1.8V 兼容的器件。

VIN=1.8V (SPI 高达32MHz) 并且 Vcc 可以是1.8V、3.3V、5V

谢谢

Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

     

    遗憾的是、SN74CB3Q3257将与应用中的变化不兼容。 但是、我们确实有其他选择。

     

    第一个是 TMUX1574、它替代了 SN74CB3Q3257、并且是 PW 封装的引脚对引脚封装、并且支持1.8V 逻辑信令。 它具有2GHz 的额定-3dB 带宽、因此不会出现任何问题。 它可以在 VCC = 1.5V 至5.5V 的电压下工作。

     

    第二个是 SN3257-Q1、它是 SN74CB3Q57的引脚对引脚替代产品;然而、它的额定电流确实较低(30mA 而非50mA)。 它具有1.8V 兼容逻辑。 它可以在 VCC = 1.5V 至5.5V 时工作、并且可以传递所需的信号。

     

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系!

    此致、

    Parker Dodson