This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1111:SEL 悬空以进行测试

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/919567/tmux1111-sel-floating-for-test

器件型号:TMUX1111

大家好

我的客户在附加电路板的设计中使用 TMUX1111。 对于正常运行、它们在 SELx 输入上始终具有明确定义的逻辑电平。

对于此电路板的独立预量产测试、SELx 输入将悬空。 客户询问是否需要在全部四个 SEL 输入端添加一个下拉电阻器。

他们是否可能会看到随机通道切换?

对于该测试、不需要 TMUX-Function、但绝不应阻止随机切换。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    TMUX1111在选择引脚上没有集成电阻器。

    对于始终具有明确定义的逻辑电平的实际电路板、这不应成为问题。

    但是、如果由于独立预量产板上的悬空选择引脚而导致您希望防止随机切换、我建议在选择引脚上添加下拉电阻;不能保证您会看到随机切换、但该引脚上的未定义电压可能会触发切换。

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Parker

    感谢您的快速回复。

    此致

    Ueli