This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问以太网交换机建议

Guru**** 2548440 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/918923/asking-for-the-ethernet-switch-recommendation

主题中讨论的其他器件:TMUX1072TMUX136

 

 

您好、先生、

 

我的客户希望设计1:2以太网交换机。

您是否会为1Gbps 以太网交换机提供建议?

 是否有比 TMUX1072或 TMX136更好的解决方案?

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TI 的以太网交换机。 遗憾的是、我的团队不支持交换机产品组合、但我可以将您重定向到能够为您提供建议的团队。  

    我很快会重定向您。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    为了澄清、您是否希望配置为2通道2:1、就像您建议的器件一样?  

    如果是这种情况、我建议使用 TMUX136器件。 您对此解决方案有何顾虑?

    此致、

    Parker Dodson