This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:GND 至-5V

Guru**** 2483615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/919071/sn74lv4052a-gnd-to--5v

器件型号:SN74LV4052A

大家好、

SN74LV4052APW 是否适用于以下应用?

VCC 连接到 GND、GND 连接到-5V。   

因此、输入为0~-5V、输出为0~-5V 是否可行?

如果没有、您是否推荐了器件?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有电压都是相对于 GND 引脚测量的。 如果所有引脚上的电压始终介于 GND 引脚上的电压和 VCC 引脚上的电压之间、则它将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    如 Clemens 所示、重要的是 VDD - GND >= 0且 VDD - GND <=建议的工作最大值、以使器件按预期工作。  

    话虽如此、如果您对此器件有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson