This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:如果观察到输入和输出钳位电流额定值、则可能会超出输入和输出电压额定值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00879, TMUX6236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1192489/ts5a23159-the-input-and-output-voltage-ratings-may-be-exceeded-if-the-input-and-output-clamp-current-ratings-are-observed

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件:TIDA-00879TMUX6236

你(们)好。

我使用此开关来感测与 TI 万用表 应用(TIDA-00879)类似的电阻器上的压降。  我的问题是超出 VCC、VNO 和 Vcom 的最大电压 VCC + 0.5V。

VCC 在我的应用中为5V、我希望  VNC、VNO 和 Vcom 的共模电压高达9V。

数据表指出"如果观察到输入和输出钳位电流额定值、则可能会超过输入和输出电压额定值"、您能否澄清这实际上意味着什么? 我不知道该器件的钳位电流额定值是多少。   

是否可以通过这些最大9V 的信号? 如果不是、您可以为此建议替代器件吗? 如果这有帮助、我可以将 VCC 推至9V。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 引脚上有钳位二极管:

    当高于 VCC + 0.5V 时、电流将流经二极管进入 VCC。 如果电流过高、器件会损坏。

    在任何情况下、当电压高于 VCC 时、开关将不再正常工作。 如果您要处理9V 信号、则需要9V 电源和更高电压的开关、如 TMUX6236。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、这回答了我的问题。