This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3357:由于打开 IN1线路、因此在 No1线路上加载。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3357, LM321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1193421/ts5a3357-loading-on-no1-line-because-of-switching-on-in1-line

器件型号:TS5A3357
主题中讨论的其他器件: LM321

我们尝试使用 TS5A3357在两个数字电压输出之间切换。

NO0 -输出3.3V 电压。

NO1和 NO2 -通过将 IN2保持在高电平并将 IN1开关在10MHz 上以10MHz 的频率进行开关。

NO1由 LM321缓冲器提供3.3V 输出。

当我们尝试在 NO1和 NO2之间切换时、我们会看到 NO1线路上的负载、该线路也会切换。

COM 引脚探针  

1号引脚探头  

不确定发生了什么。 我附加了输入和输出波形以供参考。 ? 您是否知道为什么此策略不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Altharva、  

    我没有看到任何突出的原因。 振铃很有趣。 多路复用器输出的电缆/布线长度是多少?  

    您是否可以尝试在 No1探针上放置直流信号并在 NO1和 NO2之间切换、看看输出是什么样的? 我想看看这里我们是否可以在这两者之间正确切换、或者在 No1路径和 NO2路径之间是否存在导致这种情况的一些短路。  

    谢谢、
    Rami