This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1134:IBIS 模型响应

Guru**** 2486065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/883051/tmux1134-ibis-model-response

器件型号:TMUX1134

您好、我们希望就客户咨询寻求您的支持。   他正在对接口运行信号完整性分析、并将 tmux1134用作我的多路复用器。 但该模型只有输入参数、漏极引脚没有模型。 因为它们需要运行端到端仿真、其中包括路径中的多路复用器。  

非常感谢您的参与。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我们的所有信号开关都是双向的。 开关从源极(S)到漏极(D)或从漏极(D)到源极(S)的导电性能相同。 每个通道在两个方向上都具有非常相似的特性、并且支持模拟和数字信号。  

    请参阅下面的另一个类似主题:

    此致、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saminah、

    感谢您的回答。 当开关实时运行时、它可能具有功能完整性。 但我的担忧来自分析点。 因为我的工具(Sigrity)仅由 IBIS 模型驱动、它是测试我的案例的重要输入参数、没有它、我就无法提供任何激励、尤其是当我计划包含开关时。 因此,请仔细研究,并在这方面帮助我。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    正如我之前提到的、我们的所有信号开关都是双向的。

    如果要在漏极引脚对分析进行建模、只需将其连接到 IBIS 模型的源极侧即可。 基本上、您在源极引脚上看到的行为将类似于您从漏极引脚仿真的行为。

    TMUX1134是一款 NMOS/PMOS 并联开关、其中包含一个与 p 沟道导通晶体管并联的 n 沟道导通晶体管。  在这个结构中、漏极和源极可互换。

    有关开关架构和双向特性的更多详细信息、请观看以下视频:

    开关和多路复用器是双向的吗?

    常见的开关架构是什么?

    谢谢

    Saminah