This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:TMUX1104 PSPICE 模型或类似产品

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1104, TMUX1134, TMUX1119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/883835/tmux1104-tmux1104-pspice-model-or-similar

器件型号:TMUX1104
主题中讨论的其他器件: TMUX1134TMUX1119

是否有 TMUX1104或类似的 PSPICE 模型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boyd、

    我们没有适用于 TMUX1134 的 PSpice 模型- TMUX1119 (2:1、1通道)在产品文件夹中提供了 PSpice 模型、其规格与 TMUX1134几乎相似。 您可以针对单个通道运行仿真、具体取决于您在应用中尝试仿真的内容。

    您对使用该模型进行评估感兴趣的参数是什么? 一个简化的用户模型是、根据数据表值简单地实现一个串联电阻器和负载电容。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、

    我认为您不理解。   我想为 TMUX1104使用 PSPICE 模型、而不是 TMUX1134。   以下是不同 的内部配置、您告诉我 TMUX1104与 TMUX1119具有相同的 SPICE 模型吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Boyd、

    它们没有类似的模型、但性能相似。

    您对使用该模型进行评估感兴趣的参数是什么? 一个简化的用户模型是、根据数据表值简单地实现一个串联电阻器和负载电容。

    您是否希望使用该模型进行任何特定的仿真?

    谢谢

    Saminah