This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L4892:是否应保持未使用的输入和输出未连接?

Guru**** 2486625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/884092/ts3l4892-should-unused-input-and-outputs-be-left-not-connected

器件型号:TS3L4892

 未使用的输入和输出是否应保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    开关通道输入可保持悬空或端接至 GND (这有助于减少信号反射)。 但是、诸如选择引脚、OE 引脚和其它逻辑输入的开关逻辑输入不应悬空。  默认情况下、它们应连接到 VCC 或 GND。

    下面的常见问题解答中也提到了这一点:

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我有一个未使用的通道。  输入 输入的两个通道都未连接。  输出是否可以保持开路或应端接?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您可以将未使用的 I/O 引脚悬空 或端接至 GND (这有助于减少信号反射)

    此致

    Saminah