This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16244:DIO#39的热插拔-选择开关

Guru**** 2486625 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/883385/sn74cbt16244-hot-swap-for-dio-s---selcting-a-switch

器件型号:SN74CBT16244

对于一个研究项目、我们正在寻找一种方法来确保我们开发的夹层卡的热插拔。 插入/更改此类卡时、当卡连接到背板连接器(并连接到 GND 和 Vcc)时、数字输出可能已经为高电平。 我找到了您的数字总线开关选择指南,其中显示了多个看起来非常适合解决此问题的开关/MUX (例如 SN74CBT16244)。 但是,当信号为高电平并为这些交换机通电时,该怎么办? 或者、例如、当插入卡时(由于容差)、信号引脚已连接、而 GND 引脚仍未连接。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您需要的是断电保护。 数据表对此并不十分清楚、但正如您在 II 中看到 的、VCC = 0且 Vi = 5.5V 时、电流低于10uA。 这表明、即使 VCC 上没有电压、器件也不会有高泄漏电流、这可能会打开开关或损坏线路组件。  

    断电保护在 VCC 上的电压高达0.5V 至0.7V 时工作、您必须确保对去耦电容器中的任何剩余电荷进行放电、例如、将一个 MOhm 电阻器与去耦电容器并联。 可以调整精确值以优化放电时间和电流。  

    为了进一步改进您的设计、我们建议通过电阻器上拉 NotOE 并通过控制信号下拉。 这样可确保开关在不被拉至低电平时始终为高阻态。

    如果您对您的设计有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ambroise

    感谢您的回答! 所以、如果我理解得对、整个 CBT (以及 CBTS 和 CBTD)系列将能很好地实现这一目的?!

    对于我们的设计,我们将使用一些由 5V 供电并使用3.3V 逻辑的 CBT (如 SN74CBT16244)。 NotOE 上拉至 VCC、并将通过我们的控制信号下拉。 我无法理解的是,在插入卡的情况下(我们使用一些没有特殊/更长电源引脚的 DIN 41612 C 型连接器),在 DIO 已连接时,OE 的标记(可能)为低电平。 是否有一个串联的 OE 引脚可下拉至 GND、然后通过控制信号上拉、或者无关紧要?

    再次感谢您的帮助!

    此致

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    欢迎您的到来! 所有 CBT 和 CB3器件都具有断电保护、但 CBTD 不具有断电保护功能。 我们有关 CBT/CB3 系列的应用手册对此提供了更多见解、请参阅第4.8章。

    我看到您对 NotOE 的担忧、很遗憾我们没有带 OE 的器件、您可以将其拉高以打开开关。

    但是、由于器件本身内置了断电保护功能、因此您应该是安全的。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢