This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:到输入的 SW 噪声耦合

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/883174/sn74cbtlv3257-sw-noise-coupling-to-input

器件型号:SN74CBTLV3257

您好!

我的客户正在遇到有关 SN74CBTLV3257的问题、输入信号将受到 SW 信号的干扰、输入端的耦合噪声将影响整个电路。 您能否帮助解释 SW 信号下降沿的噪声耦合原因以及如何解决此问题? 谢谢。  

黄色信号是输入 B1引脚、绿色信号是 SW 信号。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您能否发送每个引脚上的负载原理图或图像?

    您能否说明什么是绿色(SW)信号? 这是公共(A)引脚上的输出吗? 或者、这是选择(S)信号吗?

    谢谢、
    Kate