This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S16:MUX36S16/D08的失效防护行为

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36S16

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/881193/mux36s16-fail-safe-behavior-of-mux36s16-d08

器件型号:MUX36S16

大家好、

我们如何在断电期间实现 MUX36S16/D08的失效防护行为?
即、我们如何在断电期间保持多路复用输出节点处于开路状态、即使输入端注入了一些电势?

输入电压高达36Vpp 或一些噪声事件(IEC61000-4-x)时的10kohm 输入电阻器能否帮助在断电期间实现这种失效防护行为?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iwata Etsunji、

    我们目前没有在中压范围内具有失效防护保护的1:16或1:8双通道器件。  
    MUX36S16/D08能够处理比 VDD 高2V 的信号和比 VDD 高0.3V 的数字输入。  
    否则、您必须确保不会超过这些电压、即在关闭多路复用器之前关闭信号源的 IC。  

    您能否更详细地介绍一下您使用的信号类型? 您的应用是什么?

    我不确定 ESD 事件对故障安全行为的帮助是什么意思。 您能详细说明一下吗?

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iwara Etsunji、

    您能向我们提供有关此方面的最新信息吗?

    谢谢、此致、

    Ambroise