请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLV1805大家好、我正在寻找一个非门、它必须能够在±16.5V 之间工作。
所需的重要特性是可以将"1"定义为+12V、将"0"定义为-12V。
首选4通道。
有人知道这种设备或类似设备吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Guni、
逻辑器件主要用于正信号。 通常、您需要使用放大器来完成您所讨论的应用、放大器在 GND 具有共模、电源轨为+/- 16.5V。 如果正确连接、则输出将为反相信号。
以下指导手册中提供了出色的放大器电路示例: https://www.ti.com/seclit/sl/slyy137a/slyy137a.pdf
谢谢!
卡兰