This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非门

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/882172/not-gate

主题中讨论的其他器件:TLV1805

大家好、我正在寻找一个非门、它必须能够在±16.5V 之间工作。

所需的重要特性是可以将"1"定义为+12V、将"0"定义为-12V。

首选4通道。

有人知道这种设备或类似设备吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guni、

    逻辑器件主要用于正信号。 通常、您需要使用放大器来完成您所讨论的应用、放大器在 GND 具有共模、电源轨为+/- 16.5V。 如果正确连接、则输出将为反相信号。

    以下指导手册中提供了出色的放大器电路示例: https://www.ti.com/seclit/sl/slyy137a/slyy137a.pdf

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Karan、但我正在寻找具有极低 T (elmor)的组件。  这应具有极低的输入电容(>0.5pf)和尽可能低的温度灵敏度  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非门可通过高电压比较器实现、例如 TLV1805 (请参阅数据表中的图64)。

    非门的什么属性会对温度敏感?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 非门不 会对温度敏感、但我将尝试使用有用的动力。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guni、

    您尝试实现的目标将无法通过数字逻辑实现。 如果您计划使用比较器、我建议您使用该器件型号重新发布、因为该器件的专家将能够为您提供最好的帮助。

    谢谢!

    卡兰