This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:触点引脚上的持续电流为1.1A

Guru**** 2385510 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219, TS5A12301E, TS5A6542, TPS2111A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/882575/tmux1219-1-1a-continuous-current-on-contact-pins

器件型号:TMUX1219
主题中讨论的其他器件: TS5A12301ETS5A6542TPS2111A

大家好、

我们的客户要求 提供 TMUX1219的替代解决方案。 它们的设置需要在 S1和 S2之间的两个电压(3.3V 和3V)上进行切换、因为测试是在链下游的电路上进行的。 当第一次开关发生时、可能有多达1.1A 的电流流经连接- 这对于 TMUX1219来说是过高的。

我们已经检查了多种解决 方案、但我们发现的最高连续电流 SPDT 开关的额定电流仅为450mA (TS5A12301E 和 TS5A6542)。  您是否能够为我们提供客户可以考虑的其他可能解决方案? 非常感谢您的参与。


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    1.1A 是非常高的电流。

    您能否分享以下详细信息?

    • 您在哪里可以看到1.1A? 您能否在引脚 S1、S2和 D 上拍摄示波器照片?
    • 您的应用的电源电压是多少
    • 您的控制输入电压是多少?

    您的应用的方框图将有助于更好地了解问题。

    您能否检查您的电源、逻辑电压是否处于数据表中指定的建议运行条件下。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saminah、

    我们设法找到 了 TPS2111A 电源多路复用器作为替代解决方案。 非常感谢您对此进行深入研究。


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Jejomar、

    是的、我们的多路复用器(包括新的多路复用器)可以支持以 mA 为单位的电流。  我建议为高电流应用使用电源多路复用器。

    谢谢

    Saminah